250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Updates installieren

Klicken Sie auf Updates installieren für Teilaktualisierungen/Patches oder für das Hinzufügen vorgefertigter Lösungen.

Um die Wiser for KNX-Aktualisierung durchzuführen, installieren Sie die Update-Datei mit der Dateierweiterung *.lmup.

HINWEIS: Wiser for KNX startet nach dem erfolgreichen Update neu.

Signatur der Paketdatei:

Es ist wichtig zu beachten, dass die aus der Datei installierten Updates durch eine Signatur verifiziert werden. Updates können aus Sicherheitsgründen nicht ohne die richtige Signatur installiert werden. Dadurch wird die Integrität und Authentizität der Updates sichergestellt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?