Schnittstellen
Wenn Sie Konfigurator → Werkzeuge → System → Netzwerk → Schnittstellen wählen, öffnet sich das Dialogfeld mit der Ethernet-Schnittstelle.
Durch einen Klick auf die Schnittstelle im ersten Dialogfeld wird das Konfigurationsfenster geöffnet. Richten Sie die Parameter wie folgt ein:
Protokoll: Hier wird das spezifische Protokoll für die Adressierung angezeigt. Folgende Optionen sind verfügbar:
-
Statische IP: So wird die statische IP-Adresse angezeigt, die standardmäßig 192.168.0.10 lautet.
-
DHCP: Diese Option verwendet das DHCP-Protokoll, um die IP-Konfiguration abzurufen.
Aktuelle IP: Dieses Feld
zeigt die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse an. Es wird nur angezeigt,
wenn eine IP-Adresse zugewiesen wurde. Andernfalls bleibt es verborgen.
Verwenden Sie DHCP-NTP-Server: Wenn das DHCP-Schnittstellenprotokoll eingestellt ist, ignoriert
der Controller die NTP-Server. Sie können jedoch den Controller
so einrichten, dass er NTP-Server vom DHCP-Server akzeptiert.
IP-Adresse: Die Standard-IP-Adresse
ist 192.168.0.10.
Netzwerkmaske: Die Standard-Netzwerkmaske
lautet 255.255.255.0 (/24).
Gateway-IP: Dieses Feld
dient zur Eingabe der IP-Adresse des Gateways.
IPv6: Wenn die IPv6-Verarbeitung
aktiviert ist, generiert der Controller eine IPv6-Adresse/ein Präfix
(ein alphanumerischer 128-Bit-Wert). Sie können die Adresse auch
manuell eingeben, wodurch dem Controller zwei IPv6-Adressen zugewiesen
werden.
IPv6-Gateway: Dies ist optional
und kann verwendet werden, wenn der Controller über eine Internetverbindung
verfügen soll.
Bitte beachten Sie, dass die IPv6-Funktion für HW1.xx nicht unterstützt wird.
Doppelte IP-Nachrichten:
Dies ist die Anzahl der Prüfungen auf doppelte IP-Adressen, die
durchgeführt werden, bevor der Controller seine IP-Adresse einstellt.
DNS-Server 1: Dieses Feld
dient zur Eingabe der IP-Adresse des primären DNS-Servers.
DNS-Server 2: Dieses Feld
dient zur Eingabe der IP-Adresse des sekundären DNS-Servers.
MTU: Dies steht für
die maximale Übertragungseinheit, d. h. die größte
Paketgröße, die im Kommunikationsprotokoll weitergeleitet
werden kann. Der Standardwert ist 1500.
Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK in der oberen rechten Ecke, damit die Änderungen wirksam werden. Der Controller Gerät wird nach der Übernahme der Änderungen neu gestartet.