250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Objektvisualisierungspriorität

Im Kontext der Visualisierung hat jedes Objekt eine bestimmte Priorität. Nachfolgend sind die Objekte vom höchsten bis zum niedrigsten Wert aufgeführt:

  1. Beschriftung auf dem Grundriss

  2. Objekt im Grundriss

  3. Link als Text auf Grundriss planen

  4. Link als Symbol auf Grundriss planen

  5. Kamera auf Grundriss

  6. Grafik auf Grundriss

  7. Anzeigeinstrument auf Grundriss

  8. Bild auf Grundriss

  9. Rahmen auf Grundriss

  10. Textetikett auf Layout

  11. Objekt im Layout

  12. Link als Text im Layout planen

  13. Link als Symbol im Layout planen

  14. Kamera im Layout

  15. Diagramm auf Layout

  16. Manometer auf Layout

  17. Bild auf dem Layout

  18. Rahmen im Layout

  19. Hintergrund des Grundrisses

  20. Hintergrund des Layouts

Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Objekte mit derselben Priorität nicht explizit definiert ist und zwischen dem Editor und den Visualisierungen auf PCs/Tablets variieren kann.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?