250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Patch-Verwaltung

Eine effektive Patch-Verwaltung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leistung Ihrer Systeme. Hier sind einige wichtige Richtlinien:

  1. Updates installieren:

    • Siehe Kapitel Updates installieren zur Installation von Patches und Firmware Add-ons.

    • Upgrades werden immer manuell durchgeführt.

  2. Vor der Aktualisierung sichern:

    • Backup beschreibt das Sicherungsverfahren.

    • Stellen Sie vor jeder Aktualisierung sicher, dass Sie über eine zuverlässige Sicherung verfügen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?