250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Automatisierungen

Mit Automatisierungen können Sie benutzerdefinierte Sequenzen und Aktionen für Ihre Geräte erstellen und so den Komfort und die Effizienz steigern. Durch die Einrichtung von Automatisierungen können Sie sicherstellen, dass Ihre Geräte auf bestimmte Bedingungen oder Zeitpläne reagieren, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Automatisierungen lösen Geräte automatisch aus, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel:

  • Wenn Sonnenaufgang ist, öffne die Jalousien im Wohnzimmer.

  • Wenn an Wochenenden zwischen 9:00 und 17:00 Uhr eine Bewegung erkannt wird, schalte die Beleuchtung nicht ein.

Sie müssen das Automation Plugin installieren, um die Automatisierung mit Ihrem Controller zu nutzen. Dieses Plugin ist im Marketplace des Controllers verfügbar.


Befolgen Sie diese Schritte, um das Plugin Automation zu installieren:

  1. Klicken Sie auf auf der Startseite Ihres Controllers, um den Marktplatz zu öffnen.

  2. Wechseln Sie zum Abschnitt Installiere neue Apps und Widgets.

  3. Geben Sie in das Suchfeld den Begriff "Automatisierung" ein.

  4. Nachdem Sie das Plugin gefunden haben, aktivieren Sie die automatischen Updates für das Plugin.

  5. Klicken Sie auf und bestätigen Sie den Download durch Klicken auf Ja.

Sobald das Plugin installiert ist, können Sie direkt im Configurator des Controllers auf der Registerkarte Automations mit der Erstellung und Verwaltung von Automatisierungen beginnen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?