250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

HTTP SSL-Zertifikat

SSL-Zertifikate sind kleine Datendateien, die einen kryptografischen Schlüssel digital mit den Daten eines Geräts verbinden. Wenn sie auf einem Webserver installiert sind, aktivieren sie das Vorhängeschloss und das HTTPS-Protokoll und ermöglichen sichere Verbindungen von einem Webserver zu einem Browser.


Es gibt zahlreiche Online-SSL-Zertifikatsanbieter, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Optionen anbieten.

Mode:

  • Neuen privaten Schlüssel/Zertifikat hochladen: In diesem Modus wird ein vorhandener RSA-Schlüssel/ein SSL-Zertifikat hochgeladen.

  • Neuen privaten Schlüssel/Zertifikat generieren: In diesem Modus können Sie einen neuen privaten RSA-Schlüssel oder ein SSL-Zertifikat von einem bereits installierten Schlüssel generieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?