250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

EnOcean

EnOcean ist eine drahtlose Technologie zur Energiegewinnung, die die Kommunikation zwischen Geräten wie Drucktastern, Thermostaten und PIR-Sensoren innerhalb des Controller-Ökosystems ermöglicht. Durch die Integration von EnOcean erweitert der Controller die Möglichkeiten verdrahteter KNX-Installationen und bietet so eine einfache Implementierung und Konfiguration.

Um die EnOcean-Technologie im Controller zu aktivieren, müssen Sie ein USB-EnOcean-Gateway (EnOcean-USB-Gateway) anschließen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?