250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

RTU-Scan

Die RTU-Scan-Funktion findet automatisch Modbus-Geräte, die an Modbus RTU angeschlossen sind, und fügt sie hinzu.

Um die Abfrage zu starten, klicken Sie auf RTU-Abfrage in der Registerkarte Modbus.

Es werden nur Geräte mit einem gültigen Profil hinzugefügt. Diese Funktion funktioniert nicht mit benutzerdefinierten Profilen.

Eine Liste der Geräte, die die automatische Erkennung unterstützen, finden Sie unter Profile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?