250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

EnOcean-USB-Gateway

  • Kompatibilität:
    Die EnOcean-Funktionen des Controllers wurden mit dem EnOcean USB Gateway LSS10020040 eingehend getestet. Beachten Sie, dass diese spezifische Produktreferenz möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar ist. Allerdings kann jedes USB-EnOcean-Gateway, das auf der EnOcean-Organisation USB 300 (OEM) basiert, von Dritten verwendet werden.

  • Frequenzangaben:
    EnOcean wird je nach geografischer Region mit unterschiedlichen Frequenzen betrieben:

    • 868 MHz: Europa

    • 902 MHz: USA / Kanada
    • 928 MHz: Japan
    • 2,4 GHz: Weltweite Verwendung
  • Das EnOcean USB-Gateway ist ein kompakter USB-Stick, der verschiedene Geräte (PCs, Consumer-Geräte, DSL-Boxen) mit EnOcean-basierten Funkgeräten verbindet.

  • Ausgestattet mit einem TCM 310-Transceiver-Gateway-Modul bietet es bidirektionale EnOcean-Funkkommunikation und eine bidirektionale serielle Schnittstelle über USB.

  • Funkmeldungen werden über einen extern angeschlossenen USB-Host gesendet und empfangen.

  • Installationshinweise:

    • Sie können ein einzelnes EnOcean-Gateway verwenden, das an den USB-Port oben im Controller-Gehäuse angeschlossen ist.

    • Bei Bedarf kann das Gateway mithilfe eines Verlängerungskabels (bis zu maximal 5 Metern) erweitert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?