250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Neue Funktionen - FW-Version 3.0.0

Eine vollständige Liste der neuen Funktionen mit Beschreibungen finden Sie im Änderungsprotokoll.

Funktion

Link zum Kapitel

KNX-Daten - gesicherte Gruppenadressfunktion

Neues Objekt hinzufügen: KNX-Datensicherheitsschlüssel

Schreibgeschützte Trends

Trendaufzeichnungen

IP-Einstellungen in KNX-Anschlüssen

KNX-Anschluss

802.1X EAP TLS-Netzwerkeinstellung hinzugefügt

802.1X EAP–TLS

Benutzerdetail - neue Funktion - Einstellung der Startseite

Neuen Benutzer hinzufügen

Annahme des NTP-Servers vom DHCP-Server

Schnittstellen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?