System: Schnellmenü
Durch einen Klick auf den Pfeil rechts öffnen Sie ein Menü, das die am häufigsten verwendeten Systemeinstellungen enthält.
KNX-Anschluss
Netzwerkeinstellungen
Admin-Zugang
Remote Services
Geräteidentifikation umschalten
Durch Auswahl von Geräteidentifikation umschalten aktivieren Sie eine rot/grün blinkende Sequenz an LED 2 des Geräts.
Diese Funktion erleichtert die Identifizierung des Controllers im Schaltschrank.
Fernzugriff
Fernzugriff ermöglicht es Ihnen, über einen Webbrowser eine Remote-Konnektivität zum Steuergerät herzustellen.
Standardmäßig ist die Remote-Konnektivität deaktiviert für den spaceLYnk Controller.
Standardmäßig ist die Remote-Konnektivität aktiviert für den Wiser for KXN-Controller aktiviert.
Voraussetzungen:
|
Für den Controller |
Für den Benutzer |
|---|---|
|
Stellen Sie sicher, dass Port 80 geöffnet ist und der OpenVPN-Dienst läuft. |
Lassen Sie die Ports 80 und 443 für die HTTP- und HTTPS-Kommunikation zu. |
Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, ist eine Fernverbindung möglich, so dass Sie über Ihren Webbrowser aus der Ferne auf das Steuergerät zugreifen können.
Die Fernverbindung über WireGuard ist notwendig, um die Einstellungen der KNX-Geräte über eConfigure zu ändern oder um deren Inbetriebnahme durchzuführen.
Voraussetzungen:|
Für den Controller |
Für den Benutzer |
|---|---|
|
Stellen Sie sicher, dass Port 51820 geöffnet ist und der WireGuard-Dienst läuft. |
Stellen Sie sicher, dass Port 51820 geöffnet ist. |