250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

ETS 5

Gehen Sie wie folgt vor, um den Controller in die UART/IP-Funktion KNX TP (Twisted Pair) zu integrieren und ihn neben anderen KNX-Busgeräten zu programmieren:

  1. Controller zum ETS-Verbindungsmanager hinzufügen:

    • Öffnen Sie ETS 5 und navigieren Sie zu Bus > Verbindungen > Schnittstellen.

    • Wenn sich Ihr Controller im gleichen Netzwerk befindet wie ein Computer, auf dem ETS5 läuft, kann er automatisch erkannt werden. Doppelklicken Sie auf das Element in der Liste Erkannte Schnittstellen, um es auszuwählen.

    • Wenn nicht erkannt, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

  2. Konfigurieren Sie die Schnittstelle manuell:

    • Klicken Sie auf das grüne + Symbol neben Konfigurierte Schnittstellen.

    • Wählen Sie IP Tunneling.

    • Klicken Sie auf Neue Verbindung (0.0.0.0:3671), die in Konfigurierte Schnittstellen erstellt wird.

    • Auf der Registerkarte „Einstellungen“ auf der rechten Seite:

      • Geben Sie den Namen Ihrer Verbindung ein.

      • Geben Sie den Server (IP-Adresse des Controllers) an.

      • Geben Sie den Port ein.

    • Wählen Sie die Schnittstelle, die Sie im vorherigen Schritt konfiguriert haben.

  3. Testen Sie die Kommunikation mit ETS:

    • Klicken auf Test in der unteren rechten Ecke, um die Kommunikation zwischen ETS und Controller zu überprüfen.

    • Wenn der Test erfolgreich war, doppelklicken Sie auf das Element in der Liste der konfigurierten Schnittstellen, um es als aktiv einzustellen.

    • Die aktuelle Schnittstelle ist eingestellt.

HINWEIS: Port 3671 ist von jeder öffentlichen IP-Adresse blockiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?