250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Neuen Benutzer hinzufügen

Gehen Sie vor wie folgt, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie den Benutzerzugang.

  2. Klicken Sie auf Neuen Benutzer hinzufügen in der unteren linken Ecke.

  3. Aktualisieren Sie die Benutzerzugriffseinstellungen nach Bedarf.

Nachfolgend sind die Details für die einzelnen Felder im Abschnitt Generell des Dialogfelds Benutzer aufgeführt:

  • Name: Geben Sie den Namen des Kontos ein.

  • Benutzername: Verwenden Sie einen Benutzernamen mit einer Länge zwischen 2 und 20 Zeichen. Zulässige Zeichen sind „-“, „_“, Kleinbuchstaben (a-z) und Ziffern (0-9).

  • Aktiv: Aktivieren oder deaktivieren Sie das Benutzerkonto.

  • Passwort: Legen Sie ein Passwort mit einer Länge von mindestens 8 Zeichen fest. Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Ziffer enthalten.

Konfigurieren Sie anschließend die Zugriffsberechtigungen für den Benutzer:

  • Zugriff auf Visualisierung/Zeitprogramme/Trends:

    • Wählen Sie KeineBeschränktoder Voll. Wenn Sie beschränkten Zugriff wählen, werden die Registerkarten Visualisierung, Zeitprogramme und Trendaufzeichnungen aktiv, sodass Sie Parameter angeben können.

  • Touch-Zugriff:

    • Wählen Sie entweder Beschränkt oder Voll. Wenn Sie beschränkten Zugriff wählen, wird die Registerkarte Touch aktiv, sodass Sie festlegen können, welche Räume in der Touch-Visualisierung sichtbar sind. Überprüfen Sie die Räume, auf die der Benutzer zugreifen darf.

  • Startseite: Stellen Sie die Seite ein, die dem Benutzer nach der Anmeldung angezeigt wird (z. B. Standard-Startseite oder eine spezifische Anwendung).

  • Zugriff auf Anwendungen: Wenn Sie auf der Registerkarte Generell beschränkten Zugriff gewählt haben, wird die Registerkarte Anwendungen aktiviert. Wählen Sie die Anwendungen aus, auf die der Benutzer auf der Startseite zugreifen kann.

  • Erweitert: Stellen Sie eine Liste der für Benutzer verfügbaren Gruppenadressen bereit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?