250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Visualisierungskarte

  • Wenn Sie ein neues Objekt hinzufügen, wird es in der oberen linken Ecke des Grundrisses platziert und folgt dem im Menü „Objekt“ festgelegten vertikalen und horizontalen Abstand.

  • Die Größe des ausgewählten Objekts kann durch Ziehen des Streifens an der unteren oder rechten Seite geändert werden. Sie können es auch löschen oder duplizieren (das duplizierte Objekt behält den vordefinierten Abstand).

  • Um die Rasterfunktion zu aktivieren, klicken Sie auf neben der Elementposition im Grundriss-Editor.

  • Die Schaltfläche Kopieren bietet die Möglichkeit, vorhandene Visualisierungsobjekte von einem Grundriss in einen anderen zu kopieren.

  • Die Schaltfläche Einfügen ist verfügbar, wenn das Visualisierungsobjekt zum Kopieren ausgewählt wurde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?