250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Neues Zeitprogramm

Gehen Sie vor wie folgt, um ein neues Zeitprogramm zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf Neues Zeitprogramm unten links.

  2. Füllen Sie das Dialogfeld Zeitprogramme mit den folgenden Details aus:

    • Objekt: Geben Sie die Gruppenadresse an, die vom Planer gesteuert wird.

    • Aktiv: Legt fest, ob ein Zeitprogramm aktiv ist oder nicht.

    • Schaltuhr Ein/Aus Objekt: Wählen Sie ein Objekt aus, das das Zeitprogramm aktivieren oder deaktivieren kann.

    • Name: Geben Sie einen Namen für das Zeitprogramm ein.

    • Kategorie: Sortieren Sie Zeitprogramme nach erstellten Kategorien, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

    • Startdatum: Legen Sie das Startdatum für die Ablaufsteuerung fest.

    • Enddatum: Geben Sie das Enddatum für das Zeitprogramme ein.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

Ihr Zeitprogramm wird jetzt in der Liste Zeitprogramme aufgeführt, in der Sie es bearbeiten oder löschen können.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?