250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

KNX-spezifische Konfiguration

Gehen Sie vor wie folgt, um den KNX-Anschluss zu konfigurieren:

  1. Navigieren Sie zu Konfigurator > Werkzeuge > System > Netzwerk > KNX-Anschluss für detaillierte Konfigurationsoptionen.

  2. Klicken Sie nach den Änderungen auf Änderungen übernehmen in der oberen rechten Ecke.

  3. Der Controller startet automatisch neu, nachdem die Änderungen übernommen wurden.

HINWEIS: Ab Firmwareversion 2.6.1 unterstützt der Controller jetzt KNX Long Frames mit einer maximalen Länge von 55 Bytes. Durch diese Verbesserung wird die Downloadzeit, die für die Inbetriebnahme des KNX-Geräts benötigt wird, erheblich verkürzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?