250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Marktplatz

Über dieses Symbol gelangen Sie zur Marktplatz-Seite. Nur im Admin-Modus verfügbar. Wenn keine Internetverbindung vorhanden ist, werden nur installierte Anwendungen angezeigt, und Aktualisierungen sind nicht möglich.

Das Symbol auf der linken Seite öffnet das folgende Untermenü:

  1. Apps: Zeigt alle verfügbaren Anwendungen an.

  2. Installiert: Zeigt alle installierten Anwendungen an (die gelbe Zahl gibt die Anzahl der installierten Anwendungen an).

  3. Installieren von Datei: Installiert die Anwendung direkt aus einer Datei.

Suchleiste

Filtert Anwendungen basierend auf den eingegebenen Buchstaben.

Installiert die ausgewählte Anwendung.

Aktualisiert die ausgewählte Anwendung.

Deinstalliert die ausgewählte Anwendung.

Markiert von Schneider Electric verifizierte Anwendungen. Anwendungen, die nicht verifiziert sind, werden von Schneider Electric offiziell nicht unterstützt. Deren Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.

Signieren von Anwendungen:

  • Anwendungen, die aus einer Datei installiert werden, sollten wie alle Anwendungen auf dem Marketplace durch eine Signatur überprüft werden.

  • Die Installation von Anwendungen ohne Signatur ist weiterhin möglich, aber Sie sollten sich über die Quelle vergewissern und diese Option in einem Dialogfenster ausdrücklich ankreuzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?