2410_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

ETS 4

Um den Controller mit der KNX TP-UART/IP-Funktion zu verwenden und andere KNX-Busgeräte zu programmieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Controller zum ETS-Verbindungsmanager hinzuzufügen.

Die ETS-Programmierung über den Controller ist nur verfügbar, wenn die KNX IP-Funktionen aktiviert sind.

HINWEIS: Die Funktion Busüberwachung ist im Controller nicht enthalten.

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Kommunikation.

  2. Ein neu hinzugefügter Controller wird automatisch erkannt, wenn dieser mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie der PC, auf dem die ETS4-Software ausgeführt wird.

  3. Wählen Sie Auswählen, um sie zu den konfigurierte Verbindungen zu verschieben.

  4. Legen Sie die KNX-Adresse und -Maske des Controllers fest, indem Sie auf Lokale Einstellungen klicken.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Projektverbindung verwenden, wenn verfügbar, um sie zur Standard-Projektverbindung zu machen.

  6. Wenn eine direkte Kommunikation im IP-Netzwerk erwünscht ist, wählen Sie die Option Direkte KNX-IP-Verbindung verwenden, sofern verfügbar.

  7. Klicken Sie auf Neu, um den Controller manuell hinzuzufügen, und geben Sie einen beliebigen Namen für das Gerät ein.

  8. Geben Sie IP-Adresse, Port und NAT-Modus ein (falls erforderlich).

  9. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

  10. Um die Kommunikation mit ETS zu testen, klicken Sie auf Test.

  11. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?