250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Controller im IP-Netzwerk finden

  1. Windows OS:

    • Laden Sie den Dienstprogrammdienstbrowser Bonjour von hier herunter.

    • Wenn der Host unverändert ist und nur ein Controller im Netzwerk vorhanden ist, geben Sie Folgendes in Ihren Browser ein:
      http://spaceLYnk.local
      http://Wiser_for_KNX.local

    HINWEIS: Für diese Funktion ist der installierte Bonjour-Dienst erforderlich.
  2. Linux OS:

    • Sie können das Dienstprogramm namens Avahi von hier herunterladen.

  3. Android:

    • Die kostenlos verfügbare App namens ZeroConf Browser kann in Google Play heruntergeladen werden.

  4. iOS/Mac OS:

    • Sie können die kostenlos verfügbare App Discovery DNS-SD Browser im iOS App Store herunterladen.

    • Für iPad installieren Sie die iPhone / iPod-Version des Dienstprogramms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?