250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Erste Schritte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Controller einzurichten:

  1. Montage:

    • Montieren Sie den Controller sicher auf der DIN-Schiene.

  2. Kabelverbindungen:

    • Schließen Sie die erforderlichen Buskabel einschließlich KNX, Modbus und/oder RS232 an.

    • Schließen Sie optional ein Flash-Laufwerk an.

  3. Stromversorgung:

    • Schließen Sie eine 24V-Spannungsversorgung an das Gerät an.

    • Stellen Sie sicher, dass der positive Leiter mit der roten Klemme und der negative Leiter mit der blauen Klemme verbunden ist.

    • Ziehen Sie die Verwendung des empfohlenen Zubehörs in Betracht: Netzteil REG/24V DC/0,4A (Art.-Nr.: MTN693003).

  4. Ethernet-Verbindung:

    • Verbinden Sie Ihren PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Controller.

  5. IP-Adresskonfiguration:

    • Die Standard-IP-Adresse des Controllers lautet 192.168.0.10.

    • Passen Sie die IP-Adresse Ihres Computers so an, dass sie im gleichen Bereich liegt, z. B. 192 168 0 9 mit einer Subnetzmaske von 255 255 255 0.

  6. Webbrowser-Zugriff:

    • Öffnen Sie Google Chrome oder Mozilla Firefox (für Windows) oder Safari (für macOS).

    • Navigieren Sie zu 192 168 0 10.

  7. Standard-Anmeldedaten:

    • Benutzername: admin

    • Passwort: admin

Bei der Anmeldung werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Siehe Kapitel Standardkonfiguration für Details zu den Standard-Konfigurationseinstellungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?