250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Grafik

Die Registerkarte Grafik ermöglicht die Integration von Echtzeitgrafiken in ein Visualisierungssystem zur Überwachung der aktuellen und historischen Werte von Objekten des Skalentyps. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Grafikparameter einzurichten:

  1. Objekt:

    • Geben Sie die Gruppenadresse des Objekts an.

    • Stellen Sie sicher, dass für das Objekt die Option „Objektaufzeichnung“ aktiviert ist, damit die Grafik in der Visualisierung funktioniert.

  2. Benutzerdefinierter Name:

    • Weisen Sie dem Objekt einen Namen zu.

  3. Symbol:

    • Wählen Sie ein Symbol zum Starten der Grafik aus.

  4. Fenstergröße:

    • Breite und Höhe für die Anzeige der Grafik.

  5. Anzahl der Objekte:

    • Legen Sie die maximale Anzahl der Datenpunkte fest, die in der Grafik angezeigt werden sollen (bis zu 200 Punkte).

  6. Nachfolgender Wert:

    • Verwenden Sie diese Option für Objekte, die nie den Wert Null erreichen, z. B. CO2-Gehalt. Verbessert die Auflösung der Grafik.

  7. Fenster automatisch öffnen:

    • Das Diagrammfenster wird beim Zugriff automatisch geöffnet.

  8. Hintergrund ausblenden:

    • Legen Sie fest, ob der Symbolhintergrund ausgeblendet werden soll.

  9. Zusätzliche Klassen:

    • Erstellen Sie eine zusätzliche Klasse für benutzerdefinierte CSS-Änderungen, die auf bestimmte Grafikobjekte abzielen.

Sobald Sie die Parameter für die Grafik definiert haben, klicken Sie auf Zu Grundriss hinzufügen und ein neu erstelltes Objekt wird angezeigt. Sie können dieses Objekt an die gewünschte Position verschieben.

Passen Sie die Elementgröße und -position an (siehe Objekt).

Klicken Sie auf Grundriss speichern und laden, um die Objekte zu aktivieren (mit Verzögerung für den Erhalt relevanter Daten).

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Objekt, das Daten bereitstellt, in seinen Eigenschaften als protokolliert festgelegt ist (siehe Neues Objekt hinzufügen).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?