250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Visualisierung der Trendaufzeichnung

Sie können die Visualisierung des Trendprotokolls durch Klicken auf Trends von der Startseite Ihres Controllers aus öffnen. Dort können Sie wählen, wie Sie Ihre Trends basierend auf dem Zeitraum (aktuell oder vorherig) anzeigen, ob Sie einzelne oder mehrere Trends anzeigen möchten und ob Sie sie als Diagramme oder Rohdaten anzeigen möchten.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Trends im CSV-Format zur weiteren Analyse zu exportieren.

Export mehrerer Trends: Der Export mehrerer Trends wird unterstützt. Beachten Sie jedoch, dass die Gesamtzahl der Trends flexibel ist und von der Speicherkapazität des Systems abhängt. Jeder Trend reserviert entsprechend seinen Einstellungen einen Teil des Systemspeichers. Wenn der Speicher voll wird, verhindert das System, dass Sie zusätzliche Trends erstellen.

So optimieren Sie die Speicherverwendung:

  • Vermeiden Sie die Speicherung von Daten über unnötig lange Zeiträume.

  • Verwenden Sie eine geeignete Trendabtastrate.

  • Exportieren Sie Ihre Trenddaten regelmäßig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?