250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

NTP/Client/Server

Client-Status: Nach der Aktivierung des Client-Status ruft der Controller Daten von maximal vier ausgewählten Servern ab.

Network Time Protocol (Taktsynchronisation) Server 1-4: Geben Sie den Server an, von dem der Controller Datum und Uhrzeit abrufen soll.

Status des lokalen Servers: Durch Aktivieren dieser Option kann der Controller als lokaler NTP-Server für andere Geräte im Netzwerk fungieren.


WICHTIG: Das System muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Verwenden Sie bei Bedarf das Ping-Tool, um die Verfügbarkeit des NTP-Servers zu überprüfen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?