250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Konnektivität

  • IP LAN-Anschluss 10/100 Mbit

  • USB 2.0 (für GMS-Modem, EnOcean...) 5 V, max. 500 mA

  • RS-232

  • Modbus (RS-485)

  • WLAN über IP-Verbindung und Wireless-Router

  • KNX / EIB TP-Bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?