250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Zeitgesteuertes Skript

Ein geplantes Skript ist ein Skript, das auf der Grundlage vordefinierter Zeitpläne oder Zeitereignisse ausgeführt wird. Gehen Sie vor wie folgt, um ein zeitgesteuertes Skript einzurichten:

  1. Klicken Sie auf Zeitgesteuert unter Scripting.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Skript hinzufügen.

  3. Konfigurieren Sie die Parameter im Dialogfeld Zeitgesteuertes Skript wie folgt:

    • Skriptname: Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Skript an.

    • Minute/Stunde/Tag des Monats: Für die zeitgesteuerte Skripterstellung wird das Standard-Cron-Format für Datums-/Uhrzeitparameter verwendet.

      *

      Das Skript wird jede Minute, Stunde oder jeden Tag ausgeführt.

      */N

      Führt das Skript alle N Minuten/Stunden/Tage aus. N ist eine Ganzzahl. Ein Skript wird ausgeführt, wenn der aktuelle Wert geteilt durch N im Modulo 0 ergibt. Beispiel: Ein Skript mit einem auf */8 eingestellten Stundenparameter wird ausgeführt, wenn der Stundenwert 0, 8 und 16 ist.

      N

      Skript wird ausgeführt, wenn Minute/Stunde/Tag N entspricht.

      N-K

      Skript wird ausgeführt, wenn Minute/Stunde/Tag zwischen dem N-K-Bereich (inklusive) liegt.

      N,K

      Sie können mehrere Parameter vom Typ N und N-K durch Kommas getrennt angeben. Beispiel: Ein Skript mit dem Parameter minute auf 15,50-52 wird ausgeführt, wenn der Minutenwert 15, 50, 51 und 52 ist.

    • Monat des Jahres/Tag der Woche: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus.

    • Aktiv: Gibt an, ob das Skript aktiv (grüner Kreis) oder deaktiviert (roter Kreis) ist.

    • Kategorie: Weisen Sie einen neuen oder vorhandenen Kategorienamen zu, um ähnliche Skripte zu gruppieren (dies wirkt sich nicht auf die Aktion des Skripts aus, sondern hilft bei der Organisation).

    • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Skripts ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?