250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

OPC Import (esf)

Verwenden Sie OPC Import (esf), um Ihre *.esf-Objektdateien zu importieren.

Es ist von entscheidender Bedeutung, den importierten Objekten die richtigen Datentypen zuzuweisen.

HINWEIS: Bestehende Objekte werden nicht überschrieben.

Objekte mit demselben Namen werden als Duplikate behandelt und dürfen nicht importiert werden. Diese Objekte werden als verworfen markiert.

Gehen Sie vor wie folgt, um *.esf-Dateien zu importieren:

  1. Klicken Sie unter Werkzeuge auf die Schaltfläche OPC Import (esf).

  2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

  3. Klicken Sie auf ÖffnenSpeichern.

Nach jedem Import wird eine Liste mit importierten und verworfenen Objekten im Dialogfeld Import Ergebnis angezeigt.

Kommentare zu den ETS-Importen werden im Abschnitt Objekt-Kommentare für jedes importierte ETS-Objekt angezeigt:

Registerkarte Objekte → Ihr Objekt suchen → darauf zu klicken, → die Kommentare anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel KNX-Projekt aus ETS importieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?