250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Ereignis-Skript

Klicken Sie auf in der Objektliste, um den Skript-Editor auf der nächsten Registerkarte Ihres Browsers zu öffnen, sodass Sie ein ereignisbasiertes Skript erstellen können. Das Skript wird jedes Mal ausgeführt, wenn das Telegramm an die ausgewählte Gruppe gesendet wird. Wenn das Skript mit einer Gruppe verknüpft ist, ändert sich das Symbol in grün .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?