250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Nutzerbibliotheken

Nutzerbibliotheken enthalten normalerweise benutzerdefinierte Funktionen, die von anderen Skripten aus aufgerufen werden können.

Quelle beibehalten:

  • Für Nutzerbibliotheken gibt es die Option, den Quellcode beizubehalten. Nach der Deaktivierung wird der Code in binärer Form kompiliert und kann nicht weiter bearbeitet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Quellcode im Editor angezeigt.

Die Option Bibliothek automatisch laden lädt das ausgewählte Skript beim Start des Controllers.


Einbeziehen der Bibliothek in Skripte

Wenn Sie Funktionen verwenden möchten, die in einer Benutzerbibliothek definiert sind, fügen Sie diese am Anfang Ihres Skripts hinzu. Wenn Sie beispielsweise über eine Benutzerbibliothek mit dem Namen „test“ verfügen, fügen Sie diese wie folgt hinzu:

require(‘user.test’)


Sicherung und Wiederherstellung der Benutzerbibliotheken

Nutzerbibliotheken können gesichert und aus dem Archiv wiederhergestellt/hinzugefügt werden. Beachten Sie, dass der Import einer neuen Bibliothek die vorhandene Bibliothek ersetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?