250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Lokal > IP-Filter

Der Filter akzeptiert oder verwirft empfangene Telegramme von den definierten KNX-Geräten/physikalischen Adressen. Bitte beachten Sie, dass ausgehende Telegramme nicht diesem Filter unterliegen.


Lokale Update-Telegramme filtern: Virtuelle Objekte werden für den internen Datenaustausch innerhalb des Controllers (z. B. von Modbus zu Visualisierung) verwendet. Wenn der Befehl grp.update() in LUA verwendet wird, wird die Gruppenadresse nicht in TP, sondern nur in IP geschrieben. Wurde diese Option ausgewählt, werden die aufgelisteten Gruppen von IP gefiltert (=nicht geschrieben) und sind somit virtuell.

SRC-Richtlinie: Die Richtlinie, die auf die Liste der Quelladressen anzuwenden ist. Folgende Optionen sind verfügbar:

  • Kein Filter

  • Akzeptieren Sie die einzelnen ausgewählten Adressen

  • Streichen Sie die einzelnen ausgewählten Adressen

Liste mit Einzeladressen: Diese Liste enthält die einzelnen Adressen. Jede Adresse wird in einer separaten Zeile aufgeführt. Verwenden Sie ein Sternchen (z. B. 1.1.* oder 1/1/*), um alle Adressen in der angegebenen Zeile zu filtern.

DST-Gruppenrichtlinie: Der Zielgruppenfilter akzeptiert oder verwirft die empfangenen Telegramme, die zu einer Gruppe (z. B. 1/2/3) oder Untergruppe (z. B. 1/2/*) gehören. Alle ausgehenden Telegramme werden nicht gefiltert. Folgende Optionen sind verfügbar:

  • Kein Filter

  • Akzeptieren Sie die ausgewählten Gruppenadressen

  • Streichen Sie die ausgew¨hlten Gruppernadressen

Gruppenadressenliste: Diese Liste enthält die Gruppenadressen. Jede Adresse wird in einer separaten Zeile aufgeführt. Verwenden Sie ein Sternchen (z. B. oder 1/1/*), um alle Adressen in der angegebenen Zeile zu filtern.

HINWEIS: Standardmäßig gilt Lokal > IP-Filter nur für Telegramme von der TP-Verbindung, es sei denn, Update-Telegramme werden ebenfalls gefiltert. Die Filterlisten werden sofort aktualisiert. Zum Ändern der Richtlinien ist ein Neustart erforderlich.
Die KNX IP-Funktionen müssen aktiviert sein, damit diese Filter ordnungsgemäß funktionieren. Dies gilt nur für eingehende Telegramme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?