250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Allgemeine Konfiguration

  1. Sprache der Benutzeroberfläche: Folgende Sprachen sind verfügbar: Englisch, Bulgarisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch.

  2. Beginn des automatischen Adressenbereichs: Definieren Sie den Adressbereich für neue Gruppenobjekte.

  3. Beginn des virtuellen Adressbereichs: Definiert den Adressbereich für neue virtuelle Gruppenobjekte.

  4. Neue Objekte entdecken: Aktivieren Sie den KNX-Objekt-Sniffer, um der Objektliste automatisch neue Objekte hinzuzufügen. Der Bus-Sniffer ist standardmäßig aktiviert, es wird jedoch empfohlen, ihn zu deaktivieren, wenn er nicht verwendet wird, insbesondere wenn mehrere spaceLYnk/Wiser for KNX-Controller im selben Netzwerk verbunden sind.

  5. Objekt Log Größe: In dieser Zeile wird die Anzahl der Objektaufzeichnungen angezeigt. Der maximale Grenzwert beträgt 50.000.

  6. Standard Log Regeln: Hier können Sie den Aufzeichnungsstatus für alle Objekte oder nur für geprüfte Objekte auswählen.

  7. Warnung: Log Größe: Diese Zeile informiert Sie über die Anzahl der gemeldeten Alarme. Der maximale Grenzwert beträgt 5.000.

  8. Log Größe: Dies ist die Information über die Anzahl der Aufzeichnungen. Der maximale Grenzwert beträgt 5.000.

  9. Error: Log Größe: In dieser Zeile wird die Anzahl der gemeldeten Fehler angezeigt. Der maximale Grenzwert beträgt 5.000.

  10. Objektwerte im Speicher speichern: Der Skriptspeicher wird protokolliert und aktualisiert, wenn sich der Objektwert ändert.

  11. Code Editor Tab-Weite: Durch Drücken von TAB im Skript-Editor wird die definierte Anzahl von Leerzeichen eingefügt.

  12. Unsichere Funktionen in Skripten blockieren: Aktivieren Sie diese Option, um potenziell schädliche Funktionen wie os.exec, io.writefile usw. zu blockieren.

HINWEIS: Der Controller hält die Protokollobjekte für 10 Minuten über dem Grenzwert. Nach diesem Zeitraum werden alle Datensätze über dem Grenzwert gelöscht. Eine übermäßige Objektprotokollierung kann die Leistung des Controllers beeinträchtigen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?