250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Layout

Das Layout ist ein erweiterter Hintergrund für Grundrisse. Sie können jedes Objekt aus dem Editor in das Layout einfügen, das dann mit einem oder mehreren Grundrissen verknüpft werden kann. Alle Objekte aus dem Layout werden auf dem Grundriss sichtbar sein, aber die Objekte auf dem Grundriss liegen über den Objekten aus dem Layout.

Gehen Sie vor wie folgt, um ein Layout hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf in der Registerkarte Layouts/Widgets → klicken Sie auf Hinzufügen oder verwenden Sie Layout hinzufügen in der linken unteren Ecke der Registerkarte.

  2. Füllen Sie das Dialogfeld Layout mit den folgenden Details aus:

    • Name: Geben Sie einen Namen für das Layout ein.

    • Größe des Grundrisses: Wählen Sie die Größe des Layouts (vordefinierte Größen sind im Dropdown-Menü verfügbar).

    • Primäres Hintergrundbild: Wählen Sie den primären Hintergrund für das Layout.

    • Sekundäres Hintergrundbild: Wählen Sie den sekundären Hintergrund für einen Parallaxeneffekt. Wählen Sie einen Hintergrund aus, der zuvor zu Vis. GrafikenBilder / Hintergrund hinzugefügt wurde.

    • Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für das Layout aus.

    • Smartphone Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für die Smartphone-Visualisierung aus.

    • Hintergrundbild vervielfältigen: Entscheiden Sie, ob das Bild einmal angezeigt oder wiederholt werden soll, um das gesamte Layout zu füllen.

    • Fester primärer Hintergrund: Verwenden Sie ein statisches Primärbild für die Parallaxenprojektion.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

Ihr neues Layout wird unter Layouts/Widgets angezeigt. Sie können es weiter bearbeiten, mit allen Komponenten duplizieren, die Sortierreihenfolge ändern sowie exportieren oder löschen.

Der Inhalt dieses Widgets sollte auf der Registerkarte Visualisierung definiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?