250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Neues Modbus-Gerät hinzufügen

Gehen Sie vor wie folgt, um ein neues Modbus-Gerät in Ihrer Controller-Konfiguration hinzuzufügen:

  1. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen in der Registerkarte Modbus.

  2. Konfigurieren Sie die Parameter im Modbus-Gerät wie folgt:

    • Verbindungstyp:

      • Wählen Sie entweder RTU (RS-485) oder TCP/IP als Verbindungstyp für Ihr Modbus-Gerät.

    • Name:

      • Definieren Sie einen Namen für das Modbus-Gerät.

    • Statusobjekt:

      • Überwachung des Verbindungsstatus mit dem Modbus-Gerät über Statusobjekt.

      • Wenn die Kommunikation unterbrochen ist, wird das Statusobjekt auf 0 gesetzt.

    • Auf Bus schreiben:

      • Aktivieren Sie das Senden von Daten an den KNX TP-Bus.

      • Wenn diese Option deaktiviert ist, werden keine Telegramme an KNX TP gesendet, wenn der Modbus-Wert geändert wird. Telegramme werden trotzdem an KNX IP gesendet.

    • Profil:

      • Wählen Sie das Modbus-Profil für Ihr Gerät aus.

      • Sie können ein vorinstalliertes Profil verwenden oder ein benutzerdefiniertes Geräteprofil in den Controller hochladen.

      • Siehe das Verfahren zum Erstellen einer neuen Profildefinition (Neues Modbus-Geräteprofil erstellen).

    • Geräteadresse:

      • Stellen Sie die Erweiterungsadresse Ihres Modbus-Geräts ein.

    • Abfrageintervall (Sekunden):

      • Stellen Sie ein, wie oft die Werte vom Modbus-Erweiterungsgerät abgefragt werden.

      • Der Wert 5 bedeutet, dass alle 5 Sekunden neue Werte gelesen werden.

    • Timeout (Sekunden):

      • Bei einem Fehler in der Verbindung wartet das Gerät die angegebene Zeit und sendet dann eine Fehlermeldung an das Fehlerprotokoll.

    • IP (Modbus TCP):

      • Wenn Sie Modbus TCP verwenden, stellen Sie die IP-Adresse des Modbus-Geräts ein.

      • Wenn das Modbus-Gerät über ein Modbus-Gateway verbunden ist, stellen Sie hier die IP-Adresse des Gateways ein.

    • Port (Modbus TCP):

      • Stellt den Port für Modbus TCP-Kommunikation ein.

      • Der Standardwert gemäß dem Modbus-Standard ist 502.

    • Dauerhafte Verbindung:

      • Bei aktivierter Option bleibt die Verbindung geöffnet.

      • Wenn diese Option deaktiviert ist, liest der Controller alle Register und trennt die Verbindung.

    WICHTIG: Einige Modbus-TCP/IP-Geräte können häufige (Neu-)Verbindungen nicht gut handhaben (z. B. Schalttafelserver, Wechselrichter, Modbus-Zähler). Ziehen Sie die Verwendung der dauerhaften Verbindung in Erwägung, wenn Ihr Abfrageintervall weniger als eine Minute beträgt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?