250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Datum und Uhrzeit

Der Controller implementiert das Network Time Protocol (NTP). Bei einer Internetverbindung aktualisiert der Controller automatisch die Uhrzeit von den Servern, die in Dienstprogramme/Dienste/NTP-Client/Server definiert sind:

  • 0.schneider.pool.ntp.org

  • 1.schneider.pool.ntp.org

  • 2.schneider.pool.ntp.org

  • 3.schneider.pool.ntp.org

Zeitzone: Es ist wichtig, dass Sie die richtige Zeitzone auswählen.

Vom System abrufen: Wenn keine Internetverbindung besteht, klicken Sie auf Vom System abrufen, um die Zeit von Ihrem PC aus zu übernehmen.

Erster Tag der Woche: Sie können den Wochenstarttag nach Ihren Wünschen auswählen.

Breitengrad/Längengrad: Richten Sie die Längen- und Breitenkoordinaten der geografischen Position des Controllers für eine genaue Berechnung von Sonnenaufgang/Sonnenuntergang ein. Wenn diese Einstellung nicht vorgenommen wird, werden diese Zeiten aus der Zeitzone berechnet, was zu Ungenauigkeiten führen kann.

Die genaue geographische Lage finden Sie ganz einfach in Google Maps. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf Ihren Standort.


HINWEIS: Ohne Stromversorgung behält der Controller die Zeit- und Datumseinstellungen nur für eine begrenzte Zeit bei (ca. 5 Minuten).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?