250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Ebenen

Um eine neue Ebene hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Ebene hinzufügen auf der Registerkarte Ebenen/Pläne.

Die Hauptebene ist normalerweise der Projektname. Weitere Ebenen können später hinzugefügt werden.


Zum Importieren einer Ebene klicken Sie auf Importieren → wählen Sie Ihre Ebenendatei aus → klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS: Grundriss- und Visualisierungsstrukturen können aus einem anderen Projekt importiert werden, wobei die Möglichkeit besteht, verknüpfte Objekte zu behalten oder zu löschen.


Die Schaltfläche Sortierreihenfolge ändernöffnet ein Fenster zur Drag & Drop-Anordnung für die Visualisierungsstruktur.

Zweite Ebene: Die zweite Ebene wird in Gebäuden mit mehreren Stockwerken verwendet. Wenn Sie eine weitere Ebene benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche neben der Hauptebene. Geben Sie einen Namen und eine Sortierreihenfolge für die neue Ebene an.

Ebene duplizieren: Jede Ebene kann zusammen mit Unterebenen und Plänen dupliziert werden, indem Sie auf neben der Ebene drücken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?