250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

PC-Visualisierung starten

  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC oder Tablet auf den Controller zugreifen kann.

  2. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Controllers ein (Standard: 192.168.0.10).

  3. Klicken Sie auf auf der Startseite.

  4. Wählen Sie den gewünschten Grundriss.

  5. Um die Sichtbarkeit der Karte zu maximieren, können Sie die Seitenleiste durch Klicken auf minimieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?