250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Objektaufzeichnungen

Unter Objektaufzeichnungen können Sie auf historische Telegramme für Objekte zugreifen. Nachdem die Protokollierung für ein Objekt aktiviert wurde, werden alle zukünftigen Daten protokolliert.

Filteroptionen sind verfügbar, wenn Sie innerhalb eines Zeitraums bestimmte Informationen benötigen:

  1. Startdatum: Ein Startdatum und eine Startzeit für die Protokollfilterung.

  2. Enddatum: Geben Sie das Enddatum und die Uhrzeit für die Objektaufzeichnungsfilterung an.

  3. Objektname/Gruppenadresse: Filtert nach einem bestimmten Namen oder einer bestimmten Gruppenadresse des Objekts.

  4. Tags: Gruppieren Sie Objekte mit den gleichen Tags.

  5. Wert: Filtert nach einem bestimmten Objektwert.

  6. Quelladresse: Filtert nach einer bestimmten Quelladresse.

Sie können alle Aufzeichnungen durch Klicken auf Löschen klicken.

Navigieren Sie zur Konfiguration der Eigenschaften des Protokollierungsspeichers zu WerkzeugeAllgemeine Konfiguration.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?