250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Objekte

Die Liste der KNX-Netzwerkobjekte erscheint unter KonfiguratorObjekte.

Die Objekte werden wie folgt kategorisiert:

  1. Durch Sniffing am Bus erfasst:

    • Wenn in Werkzeuge aktiviert, werden die Objekte durch Sniffing-Telegramme von unbekannten Gruppenadressen erfasst.

  2. Manuell hinzugefügt:

    • Manuell hinzugefügte Objekte.

  3. Aus ESF-Datei importiert:

    • Über die ESF-Datei importierte Objekte in Werkzeuge.


Die Objekte werden mit den folgenden Parametern sortiert:

  • Gruppenadresse

  • Objektname

  • Ereignis-Skript

  • Datentyp

  • Aktueller Wert

  • Protokoll- und Exporteinstellungen

  • Tags

  • Zeitstempel der letzten Aktualisierung

  • Sollwert

  • Visualisierungsparameter

  • Benutzerdefinierte Werte


Darüber hinaus werden Objekte visuell durch die Hintergrundfarbe unterschieden:

  • Gelb: Objekt von einem Bus-Sniffer erkannt.

  • Grün: Objektwert wurde aktualisiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?