Herunterfahren
Die Funktion Shutdown stellt sicher, dass alle Datenoperationen sicher abgeschlossen werden, bevor das Gerät in einen vorübergehenden Ruhezustand übergeht. Dieser Prozess trägt zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität bei und verhindert Datenverlust oder -beschädigung.
Abschaltung einleiten
Zum sicheren Abschalten des Steuergeräts:
-
Öffnen Sie den Configurator.
-
Navigieren Sie zu Werkzeuge > System > System.
-
Wählen Sie Herunterfahren und bestätigen Sie mit OK.
Verhalten beim Herunterfahren
Sobald die Abschaltung bestätigt ist:
-
Das Steuergerät geht in einen temporären 2-minütigen Schlafmodus.
-
Während dieser Zeit:
-
Die LED 1 (grün) erlischt.
-
Die LED 2 (grün) leuchtet kurz auf und erlischt dann.
-
Das Steuergerät reagiert nicht mehr auf die Netzwerkkommunikation .
-
Wenn die Stromversorgung während dieses Zeitraums nicht unterbrochen wird, startet der Controller nach Beendigung des Ruhezustands automatisch neu.
Manuelles Neustarten des Controllers
Vor dem manuellen Neustart des Steuergeräts müssen Sie zunächst das Gerät sicher herunterfahren.
-
Öffnen Sie den Configurator.
-
Navigieren Sie zu Werkzeuge > System > System.
-
Wählen Sie Herunterfahren und bestätigen Sie mit OK.
Sobald der Abschaltvorgang beginnt:
-
Warten Sie, bis die LED 2 erloschen ist, was anzeigt, dass der Controller den Ruhezustand beendet hat und sicher ausgeschaltet werden kann.
-
Trennen Sie dann von der Stromversorgung und schließen Sie sie wieder an, um die Steuerung neu zu starten.
Das Steuergerät verfügt nicht über eine eigene Einschalttaste, so dass die Einschaltvorgänge manuell durchgeführt werden müssen. Der Controller kann nicht aus der Ferne eingeschaltet werden.