2410_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

ETS 3

Um den Controller mit der KNX TP-UART/IP-Funktion zu verwenden und andere KNX-Busgeräte zu programmieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Controller zum ETS-Verbindungsmanager hinzuzufügen.

Die ETS-Programmierung über den Controller ist nur verfügbar, wenn die KNX IP-Funktionen aktiviert sind.

HINWEIS: Die Funktion Busüberwachung ist im Controller nicht enthalten.

  1. Gehen Sie zu ExtrasOptionenKommunikationSchnittstellen konfigurieren.

  2. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.

  3. Wählen Sie Typ und wählen Sie KNXnet/IP aus dem Dropdown-Menü.

  4. Klicken Sie auf Neue Suche und wählen Sie dann spaceLYnk/Wiser for KNX im Dropdown-Menü.

  5. Klicken Sie auf OK.

  6. Wählen Sie im Fenster OptionenKommunikation die neu erstellte Schnittstelle als Kommunikationsschnittstelle im Dropdown-Menü.

  7. Um die Kommunikation mit ETS zu testen, klicken Sie auf Test.

  8. Stellen Sie sicher, dass der Busstatus Online ist. Klicken Sie dazu in ETS auf .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?