250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Firmware aktualisieren

  1. Über SystemFirmware aktualisieren wird ein Upgrade des Systems durchgeführt.

    HINWEIS: Ein Downgrade der Controller-Firmware wird nicht empfohlen.
  2. Wählen Sie Ihre Firmware- und Signaturdateien aus und klicken Sie auf OK.

    HINWEIS: Ab Firmware-Version 3.0.0 müssen Sie eine Signaturdatei hinzufügen. Ohne diese Datei wird die Firmware-Aktualisierung nicht durchgeführt.

Während der Firmware-Aktualisierung reagiert das Gerät möglicherweise nicht, da der Controller mehrmals neu gestartet wird. Das Upgrade kann bis zu 5 Minuten dauern, vor allem, wenn in dem Projekt viele Trends verwendet werden.

Während der Aktualisierung blinkt die LED1 rot/grün. Stellen Sie sicher, dass der Controller eingeschaltet bleibt, bis die LED1 nicht mehr rot/grün blinkt.

WICHTIG: Nach jedem Upgrade wird dringend empfohlen, den Browser-Cache zu leeren, um eine optimale Performance zu gewährleisten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?