250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Modbus-Zuordnung

Nach dem Hinzufügen des Modbus-Geräts gemäß der Beschreibung im RTU-Abfrage besteht der nächste Schritt in der Einrichtung der Registerzuordnung. Dazu werden Bindungen zwischen Modbus-Registern und KNX-Gruppenobjekten im Controller erstellt.

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Modbus im Konfigurator.

  2. Jedes Gerät in der Liste hat ein grünes Zuordnungssymbol auf der rechten Seite (). Klicken Sie darauf, um die Objektzuordnung zu öffnen.

  3. Jede Zeile der Tabelle Objektzuordnung steht für eines der Modbus-Register (definiert im Geräteprofil).

  4. Doppelklicken Sie auf die ausgewählte Zeile, oder klicken Sie auf Ordnen Sie ausgewählte Elemente Objekten zu, um das Dialogfeld Zuordnung zu öffnen.

  5. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

    • Mit Objekt verknüpfen: Wählen Sie das Controller-Objekt, in dem der aus dem Modbus-Register ausgelesene Wert gespeichert werden soll. Sie können ein vorhandenes Objekt aus dem Dropdown-Menü auswählen oder direkt in diesem Dialogfeld ein neues erstellen.

    • Auf Bus schreiben: Ermöglicht das Senden von Daten auf den KNX TP-Bus. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden keine Telegramme an KNX TP gesendet, wenn der Modbus-Wert geändert wird. Telegramme werden trotzdem an KNX IP gesendet. Konfigurieren Sie die Filtertabelle ordnungsgemäß, wenn Sie keine Werte über KNX IP freigeben möchten.

    • Wert senden Delta: Legt den Wert von delta fest. Wenn die aus dem Modbus-Register gelesene Wertänderung größer als dieses Delta ist, wird der Wert an den KNX-Bus gesendet. Stellen Sie bei KNX TP sicher, dass die Option Auf Bus schreiben aktiviert ist.

    • Einheit/Suffix: Optionale Einstellung der Einheit des Modbus-Wertes. Diese Einstellung gilt für das ausgewählte Gruppenobjekt im Controller.

    • Tags: Optional können Sie ein Tag auswählen, das auf das Gruppenobjekt im Controller angewendet werden soll.

    • Anmerkungen: Wählen Sie optional einen Kommentar aus, der auf das Gruppenobjekt im Controller angewendet werden soll.


HINWEIS: Das Modbus-Gerät wird nach 3 erfolglosen Abfragen rot markiert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?