250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Wiederherstellen

Mit der Wiederherstellungsfunktion können Sie die Konfiguration aus einer Sicherungsdatei wiederherstellen.

Gehen Sie vor wie folgt, um das System wiederherzustellen:

  1. Klicken Sie unter Werkzeuge auf die Schaltfläche Wiederherstellen.

  2. Wählen Sie Datei auswählen und suchen Sie Ihre Sicherungsdatei.

  3. Klicken Sie nach der Auswahl der Datei auf Speichern, um den Wiederherstellungsprozess zu starten.


Die maximale Sicherungsgröße beträgt 32 MB. Größere Projekte können nicht wiederhergestellt werden.

Wenn Sie eine Sicherung erstellen, werden Sie zur Auswahl eines Passworts aufgefordert. Dieses Passwort ist erforderlich, wenn Sie das Projekt aus der Sicherungsdatei wiederherstellen möchten.

Wenn die LED 1 während des Wiederherstellungsprozesses rot/grün blinkt, bedeutet dies, dass die Daten neu berechnet werden. Es ist wichtig, den Controller nicht abzuschalten, bis der Prozess abgeschlossen ist. Dadurch wird die Integrität der wiederhergestellten Daten gewährleistet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?