250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Workstation für Gebäudebetrieb

Schneider Electric EcoStruxure ist ein BACnet-zertifiziertes Gebäudemanagementsystem. Building Operation WorkStation ist eine Software, die zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Enterprise Servers und des Automation Servers verwendet wird, damit sie Daten abrufen und an den Controller senden können.

Detaillierte Informationen zur Interoperabilität zwischen Controller und Building Operation Workstation über BACnet finden Sie auf der Website von Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?