EnOcean → KNX-Zuordnung
Alle EnOcean-Geräte senden periodisch Telegramme. Wenn ein EnOcean-Gateway ein Telegramm empfängt, erscheint das entsprechende Gerät unter Konfigurator → EnOcean → EnOcean >> KNX.
Die meisten EnOcean-Geräte verfügen über eine spezielle Schaltfläche, die eine sofortige Telegrammübertragung ermöglicht, ohne auf periodische Intervalle zu warten.
Gehen Sie vor wie folgt, um ein bestimmtes EnOcean-Gerät dem KNX zuzuordnen:
-
Klicken Sie auf die entsprechende Zeile für das Gerät in der Liste.
-
Geben Sie das EnOcean-Profil für das Gerät an.
-
Optional können Sie einen Gerätenamen zuweisen.
-
Klicken Sie auf Speichern.
-
Alle unterstützten Geräteprofile werden im Unterstützte EnOcean-Profile -Abschnitt aufgelistet.
Nach der Angabe des Geräteprofils können Sie mit der Zuordnung zu KNX-Objekten fortfahren:
-
Klicken Sie in der gewünschten Zeile in der Geräteliste auf
, um die Gerätezuordnung zu öffnen. -
Jedes Datenobjekt des EnOcean-Geräts kann mit einem KNX-Objekt im Controller verknüpft werden.
-
Wählen Sie das passende Controller-Objekt aus dem Dropdown-Menü aus oder erstellen Sie ein neues Objekt direkt im Dialogfenster über das Symbol
. -
Wenn der Parameter Auf Bus schreiben aktiviert ist, wird der Wert an den KNX TP-Bus gesendet.
Wenn das EnOcean-Gateway ein Telegramm von einem bestimmten Gerät empfängt, wird die entsprechende Zeile grün hervorgehoben und die entsprechende KNX-Gruppenadresse mit dem neuen Wert von EnOcean aktualisiert.