250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Objektimport von Nachbargeräten

Mit dieser Funktion können Sie Objekte importieren, die für den Export aus einem anderen Wiser for KNX/SpaceLYnk markiert wurden.

Das System fragt nach dem Remote-Passwort des zweiten Geräts, aus dem Daten exportiert werden.

Für den Fernzugriff müssen Sie die IP-Adresse und das Passwort entsprechend den Einstellungen Ihres Controllers ändern. Beispiel: https://remote:remote@192.168.0.10/scada-remote?m=rss&r=alerts

HINWEIS: Die Exportoption muss für Objekte aktiviert sein, um sie zwischen Wiser for KNX/spaceLYnk zu teilen. Die Aktivierung dieser Option macht Objekte über BACnet und Remote Services (XML/JSON) sichtbar.

Single Wiser for KNX/spaceLYnk im IP-Netzwerk

Mehrere Wiser for KNX/spaceLYnk-Controller

HINWEIS: Für die gemeinsame Nutzung von Objekten müssen die Remote-Dienste auf beiden Geräten aktiviert sein: SystemServicesRemote-ServicesService-Status: Aktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?