250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

USB

  • Geräte, die der USB-Spezifikation entsprechen, können insgesamt 500 mA vom Bus verbrauchen. Geräte mit einer Leistung von bis zu 2,5 W können somit über den Bus versorgt werden.

  • Integrierte Spannungsversorgung (5 VDC) für Geräte über 4-poliges USB-Kabel.
  • USB-Kabel dürfen gemäß der Spezifikation eine Länge von maximal 4,5 Metern nicht überschreiten.

  • Die Datenübertragung ist in beide Richtungen möglich.

  • Die USB-Schnittstelle wird üblicherweise zur Erweiterung der Speicherkapazität verwendet, indem USB-Flash-Laufwerke an Computer oder andere Geräte angeschlossen werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?