250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

KNXPROJ-Datei importieren

Sie können die Datei *.KNXPROJ direkt über die Schaltfläche „KNXPROJ-Datei importieren“ in den Controller importieren.

Dieser Prozess behält die Struktur des Projekts und der DPTs (Datenpunkttypen) der Gruppenadressen, einschließlich der automatischen Einheiten und Endungen, bei.

  • Datei: Wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten.

  • Passwort: Für passwortgeschützte *.knxproj-Dateien benötigen Sie das in ETS festgelegte Passwort. Ohne das richtige Passwort kann der Importvorgang nicht fortgesetzt werden.

  • Objekte ohne Datentyp hinzufügen: Beim Importvorgang können Sie Objekte ohne definierte Datentypen hinzufügen.

  • Fügen Sie Objekten Ebenennamen hinzu: Sie können den Objekten Namen auf der Strukturebene zuweisen.

  • KNX/IP-Backbone-Taste einstellen (falls vorhanden): Standardmäßig ist diese Option aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden der Backbone-Schlüssel und die KNX-Datensicherheitsschlüssel für Gruppenobjekte nach dem Import automatisch ausgefüllt.
    Siehe auch Neues Objekt hinzufügen.

  • Filtertabelle aus den Projektdaten erstellen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden automatisch Filtertabellen aus einem KNX-Projekt erstellt.

  • Gruppenadressen-Filterrichtlinie auf "Akzeptieren" setzen: Wenn diese Option aktiviert ist, akzeptiert die DST-Gruppenrichtlinie automatisch ausgewählte Gruppenadressen in:
    KonfiguratorSystemNetzwerkKNX-AnschlussIP > Lokaler Filter (IP > Lokaler Filter) und Lokal > IP-Filter (Lokal > IP-Filter).
    Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt die DST-Gruppenrichtlinie unverändert.

HINWEIS: Objekte mit dem gleichen Namen gelten als Duplikate und werden möglicherweise nicht importiert Diese Objekte werden als verworfen markiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?