250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Konfiguration der Startseite

  1. Konfiguration

    • Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Seite Configurator aufzurufen.

    • Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche aus.

    • Wählen Sie zwischen hellem/dunklem Design der Schnittstelle.

    • Entsperren Sie das Menü zur Bearbeitung durch Klicken auf . Das Menü wird rot angezeigt (nur Admin-Modus).

    • Klicken Sie auf und klicken Sie , um:

      • Benutzern zu erlauben, Anwendungen auf dem Hauptbildschirm anzuzeigen/zu verbergen Benutzer können die Sichtbarkeit von Symbolen auf dem Hauptbildschirm ändern (wenn dies vom Administrator genehmigt wurde).

        Diese Funktion ist nur im Admin-Modus verfügbar.
      • Admin-Passwort ändern: Diese Option ist nur im Admin-Modus verfügbar.

  2. Suchen

    • Filtert Menüanwendungen basierend auf den eingegebenen Buchstaben.

  3. Sperren / Entsperren des Rasters

    • Raster für die Sortierung der Symbole im Menü sperren/entsperren.

  4. Anwendungen anzeigen/ausblenden:

    • Ermöglicht das Anzeigen oder Ausblenden von Anwendungen auf dem Hauptbildschirm. Diese Funktion ist im Admin-Modus oder in der Benutzeransicht verfügbar (sofern vom Admin zugelassen).

  5. Ansicht speichern: Speichert die Standardansicht der Startseite des Benutzers.

  6. Controller-Modus

    • Wenn sich der Controller im Verwaltungsmodus befindet, klicken Sie auf , um sich abzumelden.

    • Wenn sich der Controller im Benutzermodus befindet, klicken Sie auf , um sich ebenfalls abzumelden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?