250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

FTP-Server

Der Zugriff auf den FTP-Server des Controllers erfolgt über die Aktivierung des FTP-Servers über das Menü Service.


Freier Speicher: Zeigt den verbleibenden freien Speicherplatz auf der integrierten USB-Karte an.

Serverstatus: Bezieht sich auf den aktuellen Status des FTP-Servers.

Verschlüsselung erforderlich (FTPS): Wenn die FTP-Verschlüsselung aktiviert ist, akzeptiert der FTP-Server nur sichere Verbindungen. Ist dies nicht erforderlich, akzeptiert der FTP-Server sowohl FTP- als auch FTPS-Verbindungen.

Port: Der Port, der vom Dienst verwendet wird.

Benutzername: Dies ist der Anmeldename (Standard ist ‘ftp’ und ‘apps’ für die Verwendung mit SE-Diensten).

Passwort: Dies ist das Passwort, das zwischen 6 und 20 Zeichen lang sein muss. Das Standardpasswort ist leer und muss vor der Verwendung von FTP geändert werden.

Externe IP: Die für externe Verbindungen verwendete IP-Adresse.

Passiv-Modus min/max Port: Dies sind die minimalen und maximalen Ports für den passiven Modus.

HINWEIS: Die maximale Anzahl gleichzeitiger FTP-Verbindungen ist auf 5 begrenzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?