250929_LSS100100/LSS100200_SW_03.0

Objektsteuerungsleiste

Die Objektsteuerungsleiste am unteren Rand der Registerkarte Objekte enthält die folgenden Schaltflächen und Informationen:

  1. Neues Objekt hinzufügen: Manuelles Hinzufügen neuer Objekte zur Liste.

  2. Automatische Aktualisierung aktiviert: Gibt an, ob die Objektliste automatisch aktualisiert wird oder nicht.

  3. Löschen: Löscht die Liste der gefilterten Gruppenadressen.

  4. Massenbearbeitung: Ermöglicht die Massenbearbeitung ausgewählter Filterobjekte. Siehe Beispiel in Filtereinstellungen.

  5. Mehrfaches Löschen: Zur Massenlöschung von ausgewählten Objekten. Siehe Beispiel in .

  6. Nächste/Vorherige Seite: Zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln.

  7. Aktualisieren: Die Objektliste aktualisieren.

  8. Richtlinie IP > Lok: Zeigt die ausgewählte Filterrichtlinie an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?